Pressemitteilungen
In unserem Pressebereich erhalten Sie aktuelle Informationen rund um unsere Produkte und unser Unternehmen.
Für weitere Informationen, unsere Pressemappen und Interviewanfragen steht Ihnen unser Presseteam jederzeit gerne zur Verfügung (presse@schmalz.de).
1 - 12 von 250 Ergebnissen

Um die Abläufe im Werk zu optimieren, strukturierte Türenhersteller PRÜM seine Prozesskette neu. Dabei kam auch die Be- und Entladung der Bearbeitungsmaschine auf den Prüfstand. Gemeinsam mit dem Vakuum-Spezialisten Schmalz fand das Unternehmen eine Lösung, die nicht nur Tempo machte, sondern auch die Energiekosten spürbar drückte.

Präzision für die Batteriefertigung: Weniger Aufwand, mehr Output
Auf der Battery Show Europe (9. bis 11. Juni, Stuttgart) zeigt Schmalz in Halle 1 an Stand M11 Vakuum-Lösungen für stabile und saubere Prozesse. Im Fokus stehen Komponenten, die empfindliche Werkstücke sicher handhaben, flexibel auf wechselnde Geometrien reagieren und reproduzierbar arbeiten.

Drehgriff statt Kraftakt
Das Handling großer Schalplatten ist umständlich und belastend. Die Schreinerei der Beton-Fertigteil-Union hat sich deshalb ein cleveres Vakuum-Hebesystem von Schmalz ins Haus geholt. Was das bringt? Mehr Ergonomie, schnellere Abläufe und präziseres Arbeiten — ein Gewinn für Mensch und Prozess.

Starke Ideen, klare Werte: Verdienstorden für Kurt und Wolfgang Schmalz
Dr. Kurt Schmalz und Dipl.-Ing. Wolfgang Schmalz erhielten den Verdienstorden von Baden-Württemberg. Die höchste Auszeichnung des Landes würdigt ihr unternehmerisches Wirken sowie ihr langjähriges gesellschaftliches Engagement. Die Brüder führten Schmalz Schritt für Schritt an die Spitze der internationalen Vakuumtechnik und setzen sich zugleich für Nachhaltigkeit, Bildung und regionale Entwicklung ein.

Unter Strom: Wie Vakuum mobil wird
Modulare Fabriken, mobile Robotik und steigende Energiepreise verändern die Automatisierung grundlegend. In immer mehr Fällen tut sich dadurch eine Alternative zu klassischen Druckluftsystemen auf: elektrische Vakuum-Erzeugung, die neue Freiheitsgrade eröffnet. Sie ermöglicht autarke Greiflösungen, reduziert Energieverluste und integriert sich nahtlos in digitale Fertigungsumgebungen.

„Wir bringen Vakuum dahin, wo bisher bloße Hände nötig waren“
Mit dem Saugheber Gripster max stellt Schmalz eine akkubetriebene Lösung vor, die das mobile Heben und Positionieren von Werkstücken aus Glas, Holz, Metall, Gipskarton sowie Keramik- und Steinfliesen neu definiert. Eric Wilhelm, Leiter des Geschäftsfelds Handhabung und Mitglied der Unternehmensleitung bei Schmalz in Glatten, erklärt, welche Strategie hinter dem Saugheber steckt.

Greifen lassen statt greifen müssen
Mobiles Heben ohne Kabel und ohne Druckluft: Mit dem neuen Saugheber Gripster max bringt Schmalz erstmals einen akkubetriebenen Saugheber auf den Markt. Das handgeführte Power-Tool beschleunigt das Ansaugen um den Faktor vier, zeigt die theoretische Traglast in Kilogramm an, erhöht die Prozesssicherheit durch klare Warnsignale und macht unhandliche Werkstücke buchstäblich greifbar.

Schmalz auf der LogiMAT: Kraftsparend greifen, heben mit System
Wie sich ergonomische Handhabung und smarte Vakuumtechnik in der Intralogistik ergänzen, zeigt Schmalz auf der LogiMAT (24. bis 26. März, Stuttgart) in Halle 7 an Stand C05. Anwender profitieren doppelt: Beschäftigte werden körperlich entlastet, automatisierte Anlagen greifen schnell und prozesssicher.

Schmalz ehrt mexikanische Auslandsgesellschaft zur „Company of the Year 2025“
Bereits zum 47. Mal kamen die Geschäftsführer der Auslandsgesellschaften in dieser Woche zum traditionellen Schmalz World Management Meeting (WMM) in Glatten zusammen. Dort wurde zum Angriff geblasen: 2026 will das weltweit agierende Familienunternehmen weiter wachsen. Ein Land erhielt dafür eine besondere Motivationsspritze.

Schmalz auf der HOLZ-HANDWERK: Ergonomie im handlichen Format
Die Verantwortung für Wohlergehen und Sicherheit der Belegschaft wächst weiter. Schmalz greift diese Realität auf und zeigt in Halle 9 an Stand 210 auf der HOLZ-HANDWERK (24. bis 27. März, Nürnberg) Lösungen, die Produktivität und Ergonomie zusammenbringen. Eine davon feiert auf der Messe ihre Premiere: klein im Aufbau, ausgelegt für den harten Arbeitsalltag.

Elektronikfertigung: ESD-sicher und abdruckarm greifen
Sensible Elektronik perfekt bewegt – mit dem neuen Sauggreifermaterial HT1-ESD von Schmalz. Der Werkstoff löst gleich mehrere kritische Probleme der Elektronikfertigung gleichzeitig: Er hinterlässt kaum Abdrücke auf Bauteilen, schützt zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen (ESD) und hält Temperaturen bis 170 Grad Celsius stand.

Schmalz auf der aaa 2026: Federleicht automatisieren
Vom 10. bis 11. März zeigt Schmalz auf der all about automation Friedrichshafen in Halle B2 an Stand 410 sein breites Portfolio für die Automatisierungsbranche und adressiert damit die zentralen Anforderungen moderner Fertigungsbetriebe: Flexibilität, Energieeffizienz und schnelle Umrüstzeiten.